Operator FullRgbCamera

Operator Library: Hardware Platform

このオペレーターは、Camera Link FULLベースのRGB構成カメラからの画像データをVisualAppletsに転送します。 サポートされているのは3つのRGBモードです。そのうちの1つのモードであるTap8x8bitは、規格に準拠していません。

[重要] 「タップ」の定義

本書で使用されるワンタップの意味は、任意のBit Widthを持つデコードされた1つのカラーコンポーネントです。

CameraLink Specification Version 2.1では、ワンタップはすべてのカラーコンポーネントを含む1つのカラーピクセルとして定義されていることに注意してください。

次の表は、VA表記とCameraLink Specification Version 2.1の間のマッピングを示しています。

VA表記 CameraLink表記
Tap8x8bit ................ CL仕様の対象外、一部のカメラで使用
Tap10x8bit .............. 8-Bit、80-bit、RGB 10-tap
Tap8x10bit .............. 10-Bit、80-bit RGB 8-tap

表62:VA表記とCL Specification Version 2.1のマッピング


次の図は、これらのモードにおけるピクセルマッピングを示しています。

Tap8x8bitおよびTap8x10bit:

Tap10x8bit:

オペレーターはCameraPortタイプの2つのリソースを排他的に使用します。 したがって、フレームグラバーの両方のポート(ポートA(0)とポートB(1))が占有され、他のオペレーターで使用することはできません。 同じリソースインデックスは、アプレットごとに1回のみ使用できます。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
mE5 marathon VCLx
mE5 marathon VCL
LightBridge VCL
mE5 VD8-PoCL (ironman)

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Output Link O、画像データ出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Output Link O
Bit Width [3,63]1
Arithmetic unsigned
Parallelism 任意、パラメータの説明を参照
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D,VALT_LINE1D}
Color Format VAF_COLOR
Color Flavor FL_RGB
Max. Img Width 任意
Max. Img Height 任意

1

RGBタプルのため、Bit Widthは3の倍数である必要があります。

パラメータBitWidthには、カメラから実際に送信されるBit Widthよりも大きい値または小さい値を設定できます。

カメラから実際に送信されるBit Widthよりも小さい値がパラメータに設定されている場合、 ピクセルコンポーネントの最下位ビット(LSB)が切り捨てられます。 ピクセルコンポーネントごとの最上位ビット(MSB)のみがVisualAppletsに転送されます。

パラメータにカメラから送信される実際のBit Widthよりも大きい値を設定した場合、元のピクセルコンポーネントは出力されるピクセルコンポーネントのMSB位置に配置されます。LSBはゼロでFillされます。

どちらの場合も、相対的な明るさは変わりません。つまり、白いピクセルは白のままで、暗いピクセルは暗いままになります。

パラメーター

DvalMode
タイプ 動的書き込みパラメータ
Default DVAL_Enabled
範囲 {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled}

DVALを使用して有効なピクセルをマスクするか、それとも無視するかを指定します。 DVALが無視される場合、有効なピクセルはLVALおよびFVALのステータスに従って選択されます。

FvalMode
タイプ dynamic/static write parameter
Default CameraLinkStandard
範囲 {CameraLinkStandard, IgnoreFval}
  • CameraLinkStandard

    オペレーターはカメラからのフレーム有効(FVAL)信号を待機します。 この場合、オペレーターはFVALサイズに従ってフレームを出力します。

  • IgnoreFval

    この設定を使用すると、オペレーターはカメラからのFVAL信号をすべて無視します。 すべての入力ラインが使用され、無限の高さを持つ単一の画像にマージされます。

    [注] Output Image Protocol VALT_IMAGE2Dでのみ利用可能です

    このパラメータは、出力が画像プロトコルVALT_IMAGE2Dに設定されている場合にのみ利用可能です。 VALT_LINE1Dが選択されている場合、パラメータは無効になり、FVALはどちらにしても無視されます。

    [Warning] VisualApplets Link Rules Violation

    カメラオペレーターが無限の高さのフレームを出力する場合、link propertiesで定義されたMax. Img Heightを超える可能性があります。 これにより、VisualAppletsのリンク規則違反が発生します。 有効な高さを必ず使用してください。 SplitImageオペレーターを使用して画像の高さを制限し、無限の画像を複数のチャンクに分割してください。

このパラメータの目的は、エリアスキャンカメラとラインスキャンカメラを同じアプレット内で動的に使用できるようにすることです。

FullMode
タイプ 動的書き込みパラメータ
Default Tap8x8bit
範囲 {Tap8x8bit, Tap8x10bit, Tap10x8bit}

FULLコンフィギュレーションモードを指定します。

CameraStatus
タイプ 動的リードパラメータ
Default
範囲

LightBridge/marathon: [0; 2^24-1]

mE5 VD8 ironman: [0;2^12-1]

Parameter CameraStatus は、プログラミング対象のフレームグラバーのハードウェアによって異なります。 以下に、まず marathon および LightBridge の説明を記載し、その次に mE5 VD8-PoCL (ironman) の説明を記載します。

marathon および LightBridge:

bit[0]: PCLK [0] 利用可能

bit[1]: FVAL [0] 現在値

bit[2]: LVAL [0] 現在値

bit[3]: DVAL [0] 現在値

bit[4..7]: 予約済み

bit[8]: PCLK [1] 利用可能

bit[9]: FVAL [1] 現在値

bit[10]: LVAL [1] 現在値

bit[11]: DVAL [1] current value

bit[12..15]: 予約済み

bit[16]: PCLK [2] 利用可能

bit[17]: FVAL [2] 現在値

bit[18]: LVAL [2] 現在値

bit[19]: DVAL [2] 現在値

bit[20..23]: 予約済み

mE5 VD8-PoCL (ironman):

bit[0]: PCLK [0] 利用可能

bit[1]: FVAL [0] 現在値

bit[2]: LVAL [0] 現在値

bit[3]: DVAL [0] 現在値

bit[4]: PCLK [1] 利用可能

bit[5]: FVAL [1] 現在値

bit[6]: LVAL [1] 現在値

bit[7]: DVAL [1] 現在値

bit[8]: PCLK [2] 利用可能

bit[9]: FVAL [2] 現在値

bit[10]: LVAL [2] 現在値

bit[11]: DVAL [2] current value

CameraLinkCoreReset
タイプ 動的書き込みパラメータ
Default 0
範囲 [0; 1]

サポートに関する問題用に予約されています。

PixelClockX
タイプ 動的リードパラメータ
Default 0
範囲 [0; 85] MHz

MHz単位のカメラチャンネルXのピクセルクロックレート。

PixelClockY
タイプ 動的リードパラメータ
Default 0
範囲 [0; 85] MHz

MHz単位のカメラチャンネルYのピクセルクロックレート。

PixelClockZ
タイプ 動的リードパラメータ
Default 0
範囲 [0; 85] MHz

MHz単位のカメラチャンネルZのピクセルクロックレート。

MinimalParallelism
タイプ static read parameter
Default 3
範囲 [1; 1024]

出力リンクOがデータの損失なしにカメラの最大帯域幅を転送できるようにするための最小の Parallelism。 この値は、現在選択されているデザインクロック周波数によって異なります。 周波数が高くなるほど、Parallelism の値を小さくすることができます。